Authentifizierungseigenschaften

Authentifizierungseigenschaften

Nur Modell
Eigenschaft
Beschreibung
Standard-Benutzerordner
Der Ordner, der die in
FactoryTalk Optix Studio
erstellten Benutzer enthält.
TIPP: Der Standardordner für die Benutzerobjekte ist
Sicherheit
Benutzer
. Wenn sich ein Domänenbenutzer zur Laufzeit anmeldet, wird im angegebenen Ordner ein entsprechendes Benutzerobjekt angezeigt.
Nur Lokal
Eigenschaft
Beschreibung
Standard-Benutzerordner
Der Ordner, der die in
FactoryTalk Optix Studio
erstellten Benutzer enthält.
TIPP: Der Standardordner für die Benutzerobjekte ist
Sicherheit
Benutzer
. Wenn sich ein Domänenbenutzer zur Laufzeit anmeldet, wird im angegebenen Ordner ein entsprechendes Benutzerobjekt angezeigt.
Standard-Domänenname
Der Standard-Domänenname für die sich zur Laufzeit anmeldenden Domänenbenutzer.
TIPP:
Um die Serveradresse zu erhalten, geben Sie diesen Befehl in PowerShell
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
ein, wobei
ftoptix.local
der Domänenname des Active Directory-Servers ist, und kopieren Sie den Server-DNS.
Wenn Sie
Standard-Domänenname
leer lassen, wird der Domänenname basierend auf der Active Directory-Domäne festgelegt, der der
Windows
-Client beigetreten ist.
Nur Domäne; Domäne und lokal; Domäne, lokal und Modell
Eigenschaft
Beschreibung
Standard-Benutzerordner
Der Ordner, der die in
FactoryTalk Optix Studio
erstellten Benutzer enthält.
TIPP: Der Standardordner für die Benutzerobjekte ist
Sicherheit
Benutzer
. Wenn sich ein Domänenbenutzer zur Laufzeit anmeldet, wird im angegebenen Ordner ein entsprechendes Benutzerobjekt angezeigt.
Standard-Domänenname
Der Standard-Domänenname für die sich zur Laufzeit anmeldenden Domänenbenutzer.
TIPP:
Um die Serveradresse zu erhalten, geben Sie diesen Befehl in PowerShell
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
ein, wobei
ftoptix.local
der Domänenname des Active Directory-Servers ist, und kopieren Sie den Server-DNS.
Wenn Sie
Standard-Domänenname
leer lassen, wird der Domänenname basierend auf der Active Directory-Domäne festgelegt, der der
Windows
-Client beigetreten ist.
Adresse des Domänenservers
Active Directory- oder LDAP-Serveradresse.
TIPP:
Um die Serveradresse zu erhalten, geben Sie in PowerShell den Befehl
nslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local
ein, wobei
ftoptix.local
der Domänenname des Active Directory-Servers ist, und kopieren Sie die Internetadresse.
Wenn Sie die
Standard-Serveradresse
leer lassen, wird die Active Directory-Serveradresse basierend auf der mit dem
Windows
-Client verbundenen Active Directory-Domäne festgelegt. Wenn Sie in der Serveradresse keinen Port angeben, wird der Standardport 389 verwendet.
ZS-Zertifikatdatei
Base64-ZS-Zertifikatdatei.
TIPP: Wenn Sie
ZS-Zertifikatdatei
leer lassen, wird der lokale
Windows
-Rechner zur Authentifizierung des Benutzers verwendet. Für die Authentifizierung eines bestimmten LDAP-Servers oder zur Verwendung eines Linux-Clients ist die ZS-Zertifikatdatei erforderlich.
TIPP:
Um Elemente zu finden, geben Sie ihren Namen in das Feld
Datei auswählen
ein.
Wenn die Datei nicht in
Datei auswählen
angezeigt wird, wählen Sie
Datei(en) importieren
aus. Wählen Sie danach in
Datei(en) importieren
die zu importierende Datei und danach
Auswählen
aus.
Allgemeine Konfigurationsbeispiele finden Sie unter OAuth 2.0-Konfigurationsbeispiele.
OAuth 2.0
Eigenschaft
Beschreibung
Aussteller
Ausstellervalidator für das JSON Web Token (JWT). Zum Beispiel
https://dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com
oder eine benutzerdefinierte Zeichenfolge für einige Authentifizierungssysteme
Domäne
Basis-URL für den Authentifizierungsserver. Zum Beispiel
dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com
TIPP: Sie können benutzerdefinierte Ports für Domänen angeben. Zum Beispiel: https://dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com
:8443
Autorisierungspfad
Der Autorisierungspfad auf dem Server. Zum Beispiel
/oauth/authorize
Token-Pfad
Der Endpunktpfad für den Abruf des Tokens. Zum Beispiel
/oauth/token
JWKS-Pfad
Der Endpunktpfad für den Abruf des JSON-Webschlüsselsatzes (JSON Web Key Set, JWKS). Zum Beispiel
/.well-known/jwks.json
Umleitungs-URI
Die bei erfolgreicher Benutzeranmeldung im Webbrowser zu öffnende Adresse.
TIPP: Die Umleitungs-URI wird als Zeichenfolge gelesen und vom Webbrowser nicht erreicht. Sie können eine beliebige URI verwenden.
Client-ID
Die Client-ID für das
FactoryTalk Optix
-Projekt auf dem Authentifizierungsserver.
Zusätzliche Bereiche
Die zu den Standardbereichen von openid und profile hinzugefügten Bereiche. Wie beispielsweise ein E-Mail-Bereich.
Namensanspruch
Der Namensanspruch für den Benutzernamen.
Gruppenanspruch
Der Gruppenanspruch für Gruppennamen in einem Array von Zeichenfolgen. Zum Beispiel
["group1", "group2"]
Zielgruppe
Die JWT-Token-Zielgruppe, für die die Client-ID Standardeinstellung ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal