Serielle Schnittstelle

Stellt einen seriellen Kommunikationskanal, der entsprechend dem vom Controller verwendeten Protokoll konfiguriert werden kann, dar, um Protokolle vom Typ Anfrage/Antwort oder Ereignis zu erstellen
BrowseName
SerialPort
SuperType
Objekt(BaseObjectType)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Portname
PortName
Nummer der seriellen COM-Schnittstelle für den Bridging-Dienst, an die das Modem angeschlossen ist
Baudrate
Baudrate
Geschwindigkeit der seriellen Kommunikation (Baudrate). Der Wert für die Kommunikationsgeschwindigkeit sollte so eingestellt werden, dass er der Geschwindigkeit des Geräts entspricht, mit dem kommuniziert werden soll
Datengröße
DataSize
Vom jeweiligen Kommunikationsprotokoll geforderte Anzahl von Bits
Parität
Parity
Vom jeweiligen Kommunikationsprotokoll geforderter Paritätstyp
Stoppbits
StopBits
Vom jeweiligen Kommunikationsprotokoll geforderte Anzahl von Stoppbits
Flusssteuerung
FlowControl
Typ der Datenflusssteuerung, die für den Kommunikationstyp verwendet wird. Mithilfe der Flusssteuerung kann insbesondere die Kommunikation an die Anforderungen angepasst werden, die die seriellen Schnittstelle des angeschlossenen Geräts auf niedriger Ebene benötigt. Standardmäßig ist der Treiber auf Keine gesetzt, also keine Flusssteuerung verwendet wird. Je nach Gerät kann es jedoch erforderlich sein, einen Flusssteuerungstyp (wie z. B. bei einer Fehlermeldung mit Code 1) einzustellen. Folgende Auswahlen sind verfügbar: Keine: Keine Flusssteuerung. Das Protokoll erfordert keine Steuerung. Hardware: Der Flusssteuerung wird durch elektrische Signale der seriellen Leitung (wie z. B. RTS und CTS) verwaltet. XON/XOFF: Die Datenflusssteuerung ist XON/XOFF
Timeout
Timeout
Maximale Wartezeit in Millisekunden für den Empfang einer Antwort vom Controller
Geringe Latenz
LowLatency
Bei Aktivierung wird die Empfangslatenz eines seriellen Geräts von FTDI minimiert
Kommunikationsstatus
CommunicationStatus
Status der seriellen Kommunikation

Methoden

Öffnen
BrowseName
Open
Serielle Kommunikation öffnen
Schließen
BrowseName
Close
Serielle Kommunikation schließen
Lesen
BrowseName
Read
Daten aus der seriellen Kommunikation lesen
InputArguments
Name
DataType
Beschreibung
Count
Anzahl an Bytes
OutputArguments
Name
DataType
Beschreibung
Buffer
Puffer
Lesen
BrowseName
ReadUntil
Daten aus der seriellen Kommunikation lesen
InputArguments
Name
DataType
Beschreibung
Delimiter
Trennzeichen
OutputArguments
Name
DataType
Beschreibung
Buffer
Puffer
Schreiben
BrowseName
Write
Daten in die serielle Kommunikation schreiben
InputArguments
Name
DataType
Beschreibung
Buffer
Puffer
Lesen abbrechen
BrowseName
CancelRead
Aktuellen Lesevorgang abbrechen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal