Feldvariablen synchronisiert halten

Feldvariablen synchronisiert halten

Verwenden Sie C#-APIs, um Projektvariablen, die auf Feldvariablen von Interesse verweisen, synchronisiert zu halten.
TIPP:
Sie müssen diese Projektvariablen in einem
RemoteVariableSynchronizer
-Objekt hinzufügen.
Das Objekt ist notwendig, um die C#-Logik in Bezug auf die Wertänderung von Feldvariablen zu implementieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal