Beschriftung konfigurieren

Beschriftung konfigurieren

Ein Beschriftungsobjekt hinzufügen und seine Eigenschaften bearbeiten.
  1. Klicken Sie unter
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container, der die Beschriftung enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Beschriftung
    .
  2. (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger in
    Projektansicht
    über
    Beschriftung
    #
    , wählen Sie
    Edit
    und geben Sie einen neuen Namen für die Beschriftung ein.
  3. Passen Sie unter
    Eigenschaften
    den Text und die Schriftart der Beschriftung an:
    • Text
      . Text, der in der Beschriftung angezeigt werden soll.
      TIPP:
      Um dynamischen Text anzuzeigen, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Text
      und einer Variablen. Verwenden Sie einen Zeichenfolgenformatierer, um den angezeigten Variablenwert anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links und Zeichenfolgenformatierer.
      Um eine neue Textzeile einzufügen, drücken Sie während der Bearbeitung von
      Text
      die Tastenkombination
      +
      . Weitere Informationen finden Sie unter Tastenkombinationen.
    • Textfarbe
      . Farbe des anzuzeigenden Texts.
    • Horizontale Textausrichtung
      . Textposition auf der x-Achse.
    • Vertikale Textausrichtung
      . Textposition auf der y-Achse.
    • Zeilenumbruch
      . Bricht Text um, wenn der Text länger als der Container ist.
    • Textkürzung
      . Schneidet Text ab und zeigt
      ...
      an, um anzugeben, dass der Beschriftungstext zu lang ist und nicht in den Container passt.
      TIPP:
      Zeilenumbruch
      hat Vorrang vor
      Textkürzung
      .
    • Schriftfamilie
      . Schriftfamilie der Beschriftung.
    • Schriftgröße
      . Größe der Schriftart für die Beschriftung.
    • Schriftstärke
      . Stärke der Schriftart für die Beschriftung.
    • Kursivschrift
      . Formatiert die Schriftart für die Beschriftung kursiv.
    • Schriftunterstreichung
      . Unterstreicht die Schriftart für die Beschriftung.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal