LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

Legt den Wert eines Alias oder des Knotens fest, auf den dieser Alias verweist.
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

Argumente

aliasName
(string)
Der
BrowseName
des festzulegenden Alias.
pointedNode
(IUANode)
Ein
Node
, auf den der Alias verweisen muss.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt den Alias
MotorInstance
, der auf den Knoten
Motor1
verweist.
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal