- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Zeichnungsobjekte gruppieren
Gruppiert Zeichnungsobjekte so, dass sie sich gemeinsam bewegen.
- Gruppieren Sie Zeichnungsobjekte auf eine der beiden folgenden Arten:
- Zeichnen Sie im Editor ein Objekt, z. B. ein Rechteck oder einen Kreis, und zeichnen Sie dann ein anderes Objekt innerhalb des ersten Objekts.
- Ziehen Sie in derProjektansichtein Objekt unter ein anderes Objekt. Das Objekt, das Sie ziehen, erscheint innerhalb des Objekts, unter das Sie es ziehen.TIPP: Sie können ein Zeichnungsobjekt von einem anderen Zeichnungsobjekt wegbewegen und die Objekte bewegen sich weiterhin gemeinsam. Wenn Sie die Größe eines Zeichnungsobjekts in einer Gruppe ändern, wird die Größe eines anderen Zeichnungsobjekts in der Gruppe nicht geändert.
Rückmeldung geben