Die Maßeinheit für eine Variable ändern

Die Maßeinheit für eine Variable ändern

Ändern Sie die Maßeinheit für eine zur Laufzeit angezeigte Variable.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    eine Variable.
  2. Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Maßeinheit für den Wert der Variable.
  3. Wählen Sie die Maßeinheit für den Variablenwert und wählen Sie
    Auswählen
    .
Die Maßeinheit erscheint im Wert für die Variable.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal