Bereichslader für den Client erstellen

Bereichslader für den Client erstellen

Erstellt einen Bereichslader für die Anzeige der vom Server abgerufenen Elemente der Benutzeroberfläche.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Container
    Bereichslader
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bereichslader, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    ClientPanelLoader
    ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal