Benutzeridentität hinzufügen

Benutzeridentität hinzufügen

Authentifizieren Sie Ihre Benutzeridentität
FactoryTalk Optix
für Ihre Versionskontroll-Projektmappe. Sie müssen die Benutzerauthentifizierung hinzufügen, um einen Push an Remote-Repositorys und einen Pull aus Remote-Repositorys durchzuführen.
Voraussetzungen
  • Besorgen Sie sich die URL des Versionskontrollservers.
  • Generieren Sie ein Zugriffstoken mit der niedrigsten Zugriffsberechtigung, mit dem Sie auf die Server-API der Versionskontrolle zugreifen, aus Repositorys lesen und in Repositorys schreiben können.
  1. So fügen Sie eine Benutzeridentität hinzu
  2. Wählen Sie
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    aus.
  3. Wählen Sie
    Versionskontrolle
    .
  4. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
    • Ein lokaler Anbieter. Geben Sie die Server-URL und das persönliche Zugriffstoken ein, und wählen Sie dann
      Identität hinzufügen
      .
    • Ein Cloud-Anbieter. Wählen Sie
      Identität hinzufügen
      und folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Webbrowser.
Die Identität Ihres Versionskontrollanbieters wird unter
Anmeldung mit Anbieteridentität
dargestellt. Sie können jetzt gespeicherte und übernommene Änderungen an Remote-Repositorys pushen und aus Remote-Repositorys pullen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal