- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Vorlagen verwalten
Verwenden Sie C#-APIs, um Vorlagen aus Vorlagenbibliotheken zu importieren und Konflikte zu lösen, indem Sie eine NetLogic-Entwurfszeit ausführen.
TIPP:
Sie können Vorlagen nur über C#-APIs importieren, wenn die Option
Funktionsvorschau anzeigen
aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen.Beachten Sie bei der Verwendung von C#-APIs zum Verwalten von Vorlagen Folgendes:
- Übernehmen Sie vor dem Importieren von Vorlagen das Projekt, um einen Schnappschuss des aktuellen Projektzustands zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen übernehmen. Durch das Übernehmen des Projekts können Sie jederzeit zum vorherigen Projektzustand zurückkehren. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt in einem Commit wiederherstellen.
- Sie können nur Vorlagen importieren, die mit IhrerFactoryTalk Optix Studio-Version kompatibel sind. Sie können Vorlagen, die mit IhrerFactoryTalk Optix Studio-Version nicht kompatibel sind, nicht über C#-APIs aktualisieren.
- Sie können Vorlagen nur unter kompatiblen übergeordneten Knoten importieren.
- Sie können nur lokale Vorlagen importieren.
- Wenn Sie eine Vorlage eines UI-Objekts importieren, müssen Sie das Objekt möglicherweise neu positionieren oder instanziieren.
Rückmeldung geben