Tastatur auswählen

Tastatur auswählen

Legen Sie die virtuelle Standardtastatur für ein Präsentationsmodul fest und legen Sie bestimmte virtuelle Tastaturen für bestimmte Grafikobjekte mit Texteingabe fest.
TIPP: Virtuelle Tastaturen können nur zur Entwurfszeit ausgewählt werden.
Voraussetzungen
Um eine benutzerdefinierte virtuelle Tastatur anzuwenden, konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte virtuelle Tastatur. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Tastatur konfigurieren.
  1. So wenden Sie eine Tastatur an
  2. Setzen Sie
    Virtuelle Tastatur
    auf eine der folgenden Optionen:
    • Integriert
      . Die virtuelle Standardtastatur, die nur für das native Präsentationsmodul verfügbar ist.
    • Benutzerdefiniert
      . Anpassbare virtuelle Tastatur, die sowohl für das native Präsentationsmodul als auch für das Web-Präsentationsmodul verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Tastatur konfigurieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule konfigurieren.
  3. (Optional) Legen Sie bestimmte virtuelle Tastaturen für bestimmte Grafikobjekte fest:
    1. Wählen Sie in der
      Projektansicht
      ein Grafikobjekt aus, mit dem Sie Text eingeben können.
      Wählen Sie zum Beispiel ein Textfeld aus. Weitere Informationen finden Sie unter Textfeld.
    2. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      oben
      Add
      und anschließend
      Tastatur
      aus.
    3. Wählen Sie unter
      Tastaturtyp
      eine benutzerdefinierte oder eine integrierte virtuelle Tastatur aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal