Feldvariablen lesen oder schreiben

Verwenden Sie C#-APIs, um einzelne Variablen oder Variablensätze zu lesen oder zu schreiben.
Die APIs werden von den Klassen
IUAVariable
,
InformationModel
und
IUANode
bereitgestellt.
Sie können mehrere Variablen lesen oder schreiben, wenn:
  • Sie einen ganzen Satz Variablen lesen oder schreiben, bevor Sie mit anderen Vorgängen fortfahren. Diese Vorgehensweise ist beim Schreiben von Rezepten nützlich.
  • Sie die Anzahl der Kommunikationen mit dem Feld beschränken, um die Leistung zu verbessern.
TIPP: Die Methoden, die Feldvariablen lesen oder schreiben, erzeugen eine Ausnahme, wenn bei der Ausführung ein Fehler auftritt. Sie können die Ausnahmen mit den Anweisungen
try
und
catch
erfassen und verwalten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal