Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät

Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät

Verschlüsselung der Projekte auf jedem Gerät, auf dem FactoryTalk Optix Update Server installiert ist.

Verschlüsselungsumfang

Die das Projektinformationsmodell repräsentierenden
YAML
-Dateien des Projekts werden als verschlüsselte Binärdateien zu den Zielgeräten übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Quellformat.
Emulatorkomponenten sind standardmäßig verschlüsselt. Die Verschlüsselung von Emulatorkomponenten kann nicht deaktiviert werden.

Verschlüsselungsvorgang

Die Zielgeräte generieren basierend auf der aktuellen Hardware unabhängig von der Host-Plattform symmetrische Verschlüsselungsschlüssel. Die Verschlüsselungsschlüssel werden in
EncryptionKey.bin
auf den Zielgeräten im Ordner
Runtime
gespeichert. Die verschlüsselte Anwendung ist an die spezielle Hardware des Zielgeräts gebunden.
Ein verschlüsseltes Projekt kann nicht auf ein anderes Zielgerät kopiert und dort ausgeführt werden. Beim Export eines Projekts auf ein USB-Gerät oder in einen Ordner wird das kompilierte Projekt nicht verschlüsselt.
TIPP: Zum Hochladen eines verschlüsselten Projekts sind die folgenden Schritte erforderlich:
  • Laden Sie das Projekt auf das ausgewählte Zielgerät mit der Option
    Quelldateien der Anwendung übertragen
    hoch. Weitere Informationen finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
  • Verwenden Sie das Passwort des lokalen Benutzers des Zielgeräts, das die Anwendung übertragen hat.
TIPP: Die Projektverschlüsselung steht in keinem Zusammenhang mit dem
FactoryTalk Hub
Konto. Sie können beim Öffnen eines Projekts verschlüsselte Projekte von einem Gerät selbst dann hochladen, wenn Sie an einer anderen als der Organisation angemeldet sind, die für die Entwicklung des Projekts verwendet wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal