Alarmtypen

Verschiedene Alarmtypen werden unter verschiedenen Umständen aktiv.
Zu den Alarmtypen und ihren Aktivierungszeitpunkten gehören:
Alarmtyp
Beschreibung
Beispiel
  • Digitaler Alarm
Wird aktiviert, wenn der boolesche Wert der überwachten Variablen nicht dem Normalwert entspricht.
Überwachung einer Variable auf den offenen oder geschlossenen Status einer Firewall. Ein Alarmereignis tritt ein, wenn die geschlossene Normalbedingung nicht erfüllt ist.
  • Exklusiver Niveaualarm
  • Nichtexklusiver Niveaualarm
Wird aktiviert, wenn der Wert der überwachten Variable einen oder mehrere relevante Grenzwerte erreicht.
Überwachung der Temperatur. Wenn der Niedrig-Grenzwert bei 10°C und der Hoch-Grenzwert bei 100°C liegt, tritt ein Alarmereignis ein, wenn die Temperatur einen der beiden Grenzwerte erreicht.
  • Exklusiver Abweichungsalarm
  • Nichtexklusiver Abweichungsalarm
Wird aktiviert, wenn der Wert der überwachten Variablen einen Offset erreicht, der gleich oder größer als die eingestellte Variable ist.
Überwachung einer Temperatur, die konstant gehalten werden muss. Wenn ein Sollwert auf 50°C eingestellt ist und der Grenzwert für den Temperaturabfall -3 und der Grenzwert für den Temperaturanstieg +3 beträgt, tritt ein Alarmereignis ein, wenn die Temperatur entweder 47°C oder 53°C erreicht.
  • Exklusiver Änderungsratenalarm
  • Nichtexklusiver Änderungsratenalarm
Wird aktiviert, wenn die Änderungsrate des Wertes der überwachten Variable einen oder mehrere eingestellte Grenzwerte erreicht.
Überwachung des Werts einer Variable, die die Geschwindigkeit eines Förderbandes darstellt. Die Variable wird alle fünf Sekunden abgefragt, und der Grenzwert für die Änderung ist auf 10 eingestellt. Zeigt die Messung, dass die Änderungsrate der Förderbandgeschwindigkeit im Vergleich zum vorherigen Messwert größer oder gleich 10 ist, tritt ein Alarmereignis ein.
  • Nichtexklusiver Grenzwert
Signalisiert alle entsprechenden Niveaus bis zu vier Niveaus, wenn mehrere Grenzwerte von Interesse nacheinander erreicht werden. Zu den Niveaus gehören Niedrig-Niedrig, Niedrig, Hoch und Hoch-Hoch.
Erreicht eine Temperatur, die von einem normalen Wert ausgeht, das Hoch-Hoch-Niveau, wird ein Alarmereignis sowohl für das Hoch-Hoch- als auch für das Hoch-Niveau gemeldet.
  • Exklusiver Grenzwert
Signalis