Optimiertes SVG-Bild

Optimiertes SVG-Bild

Verwenden Sie dieses Objekt, um ein SVG Tiny 1.2-Bild anzuzeigen und die Eigenschaften einzelner Bildteile zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit zu ändern.Das SVG-Bild muss das ID-Attribut und die Eigenschaften der einzelnen Bildteile enthalten, die Sie ändern möchten.
Anwendungsbeispiel – deaktivierter Alarm
Anwendungsbeispiel – aktivierter Alarm

Anwendungsfall

Ändern Sie statisch oder dynamisch einen Teil oder das gesamte SVG-Bild. Signalisieren Sie zum Beispiel eine Fehlfunktion eines Hardwareteils, indem Sie eine bestimmte Hardwarekomponenten-Darstellung hervorheben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal