- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Intelligente Objekte
Stellen Sie sicher, dass die Funktion eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Intelligente Objekte einrichten.
- Um Instanzen von Controllern zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den OrdnerSmartObjectsund wählen Sie Folgendes aus: .Wenn Sie über mehrere Controller verfügen, müssen Sie mehrere Instanzen erstellen.
- Einstellungen für den Controller definieren:
- Geben Sie im FeldControllerFilePathden Dateipfad zum Controller ein.
- Geben Sie im FeldIPAddressdie IP-Adresse des Controllers ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Controller und führen Sie folgende Aktionen aus:
- Um das Modell „Intelligente Objekte“ zu lesen, führen Sie die MethodeReadModelsaus.Die neuen Eigenschaften von SmartObjectImporter werden gemäß der NamenskonventionZiel fürangezeigt. Sie können diese Eigenschaften verwenden, um den Modellspeicherort vonso_model_nameFactoryTalk Optixfür Synchronisierungsobjekt-Modelle zu definieren.
- Um das Modell „Intelligente Objekte“ in das FTOptix-Modell zu verschieben, führen Sie dieImportSmartObjects-Methode aus.Importierte SmartObjectImporter-Modelle werden am vordefinierten Speicherort gemäß der NamenskonventionZiel fürangezeigt. Sie können diese Eigenschaften verwenden, um den Modellspeicherort vonso_model_nameFactoryTalk Optixfür Synchronisierungsobjekt-Modelle zu definieren.
Rückmeldung geben