Variablen
Eine Variable ist ein Element, das eine Zahl oder ein Merkmal eines Objekts darstellt und den Wert dieses Merkmals angibt.
Übersicht
Jede Variable:
- Enthält ein DataType-Attribut
- Kann so strukturiert werden, dass sie andere Variablen enthält
- Enthält beschreibende Attribute
- Kann keine Objekte enthalten
TIPP:
Von vordefinierten Objekten können Sie keine Eigenschaften entfernen. Beispielsweise können Sie die Eigenschaft
Text
nicht aus dem Objekt Beschriftung
entfernen.Variablenwerte
Den Variablenwert können Sie durch folgende Angaben festlegen:
- Ein Festwert
- Ein Wert, der von der Variablen- oder Objekttypdefinition übernommen wird
- Ein dynamischer Link, der den Variablenwert basierend auf dem Wert einer anderen Variable festlegtTIPP: Um Werte von einem Feldgerät oder Controller verwenden und anzeigen zu können, müssen Sie die Tags und Variablen in das Projekt importieren und synchronisieren. Die von einem Feldgerät oder Controller importierten Variablen werden mit dem für die Übertragung des Werts verwendeten Kommunikationsprotokolltyp markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.
Beispiele zu Variablen
Eine Variable kann beispielsweise Folgendes darstellen:
- Die Geschwindigkeit eines physischen Objekts
- Die VariableSpeedmit einem numerischen Wert (Int32) definiert die Drehzahl des Objekts „Motor“.
- Eine Stileigenschaft des Grafikobjekts
- Die VariableTextfarbedefiniert die Farbe des Objekts „Beschriftung“.
- Verschiedene Objekteigenschaften
- Ein dynamischer Link mit dem ObjektEingebetteteDatenbank1definiert den Wert der Variable „Speichern“.
Rückmeldung geben