- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Änderungen pullen
Pullen von Änderungen, um Updates und etwaige Konflikte zwischen dem Remote-Repository und dem lokalen Respository anzuzeigen. Verwenden Sie die Pull-Vorschau, um Aktualisierungen zu akzeptieren und Konflikte zu beheben.
TIPP:
Wenn Änderungen vorhanden sind, die aus dem Remote-Repository abgerufen werden können, erscheint die Meldung
an, dass es einen Commit gibt, der zum Pull bereit ist.
Remote-Änderungen zum Abrufen verfügbar
in der Statusleiste und das Symbol Von Remote pullen
zeigt eine blaue Zahl mit der Anzahl der abzurufenden Commits an. Zum Beispiel zeigt Von Remote pullen
Voraussetzungen
- Konfigurieren Sie Ihre Benutzeridentitäten für Versionskontrollanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter Versionskontrolle konfigurieren.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, übernehmen Sie lokale Änderungen, bevor Sie Remote-Änderungen abrufen.
- So pullen Sie Änderungen
- Wählen Sie im geöffneten Projekt.Von Remote pullenÄnderungen und Konflikte zwischen dem lokalen Projekt und dem Projekt im Remote-Repository werden in derPull-Vorschauhervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Pull-Vorschau.TIPP: Ein Konflikt kann auftreten, wenn sich ein Eigenschaftswert sowohl im Remote-Projekt als auch im lokalen Projekt geändert hat. Ein Konflikt kann auch auftreten, wenn ein Objekt in einer Version des Projekts entfernt und das gleiche Objekt im Remote-Repository geändert wird. Hervorgehobene Konflikte zeigen geänderte Werte und entfernte Objekte an, die durchgestrichen sind. Die Anzahl der Konflikte wird in der Statusleiste angezeigt.
- (Optional) Wählen Sie oben inPull-Vorschauden Inhalt aus, der angezeigt werden soll:
- Alle. Alle Projektinhalte in den lokalen und den Remote-Projekten.
- Updates. Nur Änderungen in den lokalen und Remote-Projekten.
- Konflikte. Nur Konflikte zwischen den lokalen und den Remote-Projekten.
- Erweitern Sie einen markierten Konflikt, um die konfliktbehafteten Werte anzuzeigen.
- (Optional) Wählen Sie oben in der Vorschau, um zum nächsten Konflikt zu navigieren und diesen zu erweitern, oder, um zum vorherigen Konflikt zu navigieren.TIPP: Ein Symbol in einer Zeile derPull-Vorschauweist auf Folgendes hin:
- Es besteht ein Konflikt zwischen dem lokalen und dem Remote-Repository.
- Ein Konflikt wurde gelöst, indem entweder die lokale oder die Remote-Änderung in der Zeile ausgewählt wurde.
- Es ist eine Änderung im lokalen oder Remote-Repository vorhanden.
- Ein Objekt wurde hinzugefügt.
- Ein Objekt wurde entfernt.
- Wählen Sie in jeder hervorgehobenen Zeile die Version des Inhalts, die beibehalten werden soll:
- Individuelle lokale Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile denfür lokale Änderungen auf der linken Seite.Lokaler Verlauf
- Individuelle Remote-Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile den entferntenfür Remote-Änderungen auf der rechten Seite.Remote-Verlauf
- Alle lokalen Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle lokalen übernehmenaus.
- Alle Remote-Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der VorschauAlle Remote übernehmenaus.
- Wählen SieAkzeptieren, um die ausgewählten Änderungen zu akzeptieren, oder wählen SieAbbrechen, um alle Konflikte im Remote-Projekt zu verwerfen und die Werte im lokalen Projekt beizubehalten.
Das Projekt wird geöffnet und die Meldung
Das Projekt ist synchronisiert
erscheint in der Statusleiste.update
pull
Rückmeldung geben