Ordner erstellen

Ordner erstellen

Erstellen Sie einen Ordner für Knoten in Ihrem Projekt.
Sie können von jedem Ordner mehrere Versionen erstellen. Wenn Sie einen Ordner erstellen, verfügt der Ordner automatisch über ein mit der rechten Maustaste anklickbares Kontextmenü für die Erstellung spezieller Elemente für diese Ordnerkategorie. Vor jeder Ordnerkategorie
wird ein Symbol angezeigt.
  • Erstellen Sie in der
    Projektansicht
    eines der Folgenden:
    • Ordner
      . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, der den Ordner enthalten soll, und wählen Sie dann
      Neu
      Ordner
      aus.
    • Kategorieordner
      . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten der Projektebene, wählen Sie
      Neu
      und dann die Ordnerkategorie aus.
Ordner#
wird in der
Projektansicht
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal