Integrierte Aliase

Zu den integrierten Aliasen gehören Fenster-, Rezeptschema- und Sitzungsaliase.

Fenster-Aliase

Mithilfe des Alias
{Window}
WindowTitle
können Sie auf die Eigenschaften des Anwendungsfensters und der darin befindlichen Grafikobjekte verweisen.

Rezeptschema-Aliase

Zur Entwurfszeit enthält der Stammknoten des Projekts einen Alias für jede
Rezeptschema
-Instanz im Projekt. Dieser Alias hat denselben Namen wie das zugehörige
Rezeptschema
-Objekt. Das Projekt enthält weiterhin ein
Bereichslader
-Objekt. Auf die
Rezeptschema
-Aliase können Sie von jedem Knoten aus zugreifen, der denselben „BrowseName“ wie das entsprechende Objekte im Projekt hat. Beispielsweise wird ein
Bereichslader1
-Alias für ein
Bereichslader1
-Objekt generiert.
TIPP: Die Aliasse für
Rezeptschema
-Objekte werden innerhalb des Stammknotens des Projekts erzeugt.

Sitzungsaliasse

Der
{Sitzung}
Sitzung
-Alias verweist auf den Knoten der
Sitzung
, der nur zur Laufzeit vorhanden ist. Dieser Alias enthält mehrere Knoten, deren Werte auf dem Benutzer und dem Gebietsschema der Sitzung basieren. Zur Entwurfszeit ist dieser Alias für Grafikobjekte und Typen immer verfügbar.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal