Momentan-Schaltfläche

Momentan-Schaltfläche

Erzeugt Ereignisse zur Ausführung von Methoden. Enthält die Eigenschaften Minimale Haltezeit und Maximale Haltezeit.

Ereignisse

Verwenden Sie diese Schaltflächenereignisse, um Methoden auszulösen:
Ereignis
Wird zur Laufzeit erzeugt, wenn
MouseClick-Ereignis
Ein Objekt angetippt/angeklickt und dann losgelassen wird.
MouseDown-Ereignis
Ein Objekt angeklickt oder angetippt wird.
Verwenden Sie diese Methoden, um das Verhalten des MouseDown-Ereignisses zu konfigurieren:
Minimale Haltezeit
Minimale Zeit, die die Schaltfläche aktiv sein muss.
Wenn zum Beispiel
Minimale Haltezeit
auf 2 Sekunden eingestellt ist und Sie die Schaltfläche für 0,5 Sekunden auswählen, dauert das MouseDown-Ereignis 2 Sekunden.
Maximale Haltezeit
Maximale Zeit, die die Schaltfläche aktiv sein darf.
Wenn zum Beispiel
Maximale Haltezeit
auf 2 Sekunden eingestellt ist und Sie die Schaltfläche 5 Sekunden lang gedrückt halten, dauert das MouseDown-Ereignis die ersten 2 Sekunden an.
MouseUp-Ereignis
Das angeklickte oder angetippte Objekt losgelassen wird.

Beispiel

Standard-Momentan-Schaltfläche
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal