- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Docker-Image mit einer FactoryTalk Optix-Anwendung erstellen
Erstellen Sie ein
Docker®
-Image mit FactoryTalk Optix Runtime
basierend auf Ubuntu®
22.04 x86 64 Bit.Voraussetzungen
Laden Sie
Docker
herunter und installieren Sie es.
WICHTIG:
Rockwell Automation
übernimmt keine Verantwortung für Software von Drittanbietern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Leistung, Sicherheit, Updates oder Kompatibilität mit unseren Produkten.Jegliche Nutzung von Drittanbieter-Software erfolgt auf eigenes Risiko. Des Weiteren bieten wir für diese Software weder Support noch Gewährleistungen oder Garantien an. Benutzer sollten sich an die jeweiligen Drittanbieter wenden, um Unterstützung und Lizenzbedingungen zu erhalten.- So erstellen Sie ein Docker-Image mit einer FactoryTalk Optix-Anwendung
- InFactoryTalk Optix Studio:
- Bereiten Sie ein Projekt für die Ausführung in einemDocker-Container vor. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte.TIPP: (Optional) Wenn Ihre Anwendung über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt, ersetzen Sie das native Präsentationsmodul durch ein Web-Präsentationsmodul, um über das Web auf die Anwendungsschnittstelle zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule.
- FürUbuntu 22.04 x86 64-Bit-Plattformen exportieren Sie das Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren.
- Erstellen Sie mit einem Editor Ihrer Wahl in dem Ordner, der den exportierten Anwendungsordner enthält,Dockerfile.Berücksichtigen Sie die folgende erwartete Ordnerstruktur:C:\ exported_application_folder\ DockerfileBerücksichtigen Sie die folgende Mindestkonfiguration vonDockerfile:# Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]Ein weitergehendes Beispiel finden Sie unter https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer.
- Erstellen Sie im Terminal einDocker-Image, indem Sie Folgendes eingeben:docker build -timage_namedockerfile_folder
- image_name
- Name des Images. Zum Beispiel:ftoptix-runtime
- dockerfile_folder
- Pfad zum Ordner, der dieDockerfileund die exportierte Anwendung enthält.
Rückmeldung geben