Dynamischen Link durch Ziehen der Quelle erstellen
Erstellen Sie einen dynamischen Link, indem Sie die Quelle von
Projektansicht
auf den Wert der Eigenschaft ziehen, die den dynamischen Link setzen soll.- Wählen Sie in derProjektansichtdie Variable aus, die die Eigenschaft enthält, die Sie über den dynamischen Link einstellen möchten.
- Ziehen Sie den Knoten oder die Variable entweder auf:
- Eigenschaft. Ziehen Sie den Knoten auf den Wert der Eigenschaft.Der Verweis auf den Knoten oder die Variable wird in der Eigenschaft angezeigt.
- Grafikobjekt. Ziehen Sie die Variable auf ein Grafikobjekt im Editor.Durch Ziehen des Knotens wird ein dynamischer Link mit der am besten geeigneten Eigenschaft des Grafikobjekts hergestellt. Ziehen Sie zum Beispiel eine Variable auf einTextfeld, um einen Link zur EigenschaftTextzu erstellen und den Wert anzuzeigen.
Der Verweis auf den ausgewählten Knoten oder die Variable erscheint in der Eigenschaft. Vor der Eigenschaft wird
angezeigt, um anzugeben, dass die Eigenschaft einen dynamischen Link enthält.

TIPP:
Wenn der dynamische Link zur Entwurfszeit nicht aufgelöst werden kann, wird
vor dem dynamischen Link angezeigt. Ein dynamischer Link zu einem Windows-Alias kann zur Laufzeit aufgelöst werden. Wenn der dynamische Link unterbrochen ist, weil das verknüpfte Attribut nicht mehr existiert oder verschoben wurde, wird
vor dem Link angezeigt.


Rückmeldung geben