Oggetto sistema
L'oggetto
Sistema
fornisce la configurazione di rete per il sistema tramite le impostazioni di rete e IP. Aggiungere l'oggetto Sistema
per accedere alle impostazioni del sistema come data e ora e indirizzi IP delle interfacce di rete a runtime oppure per riavviare il sistema. Aggiungendo l'oggetto
Sistema
al progetto vengono visualizzate automaticamente le categorie di proprietà DataEOra
, Dispositivo
, Visualizzazione
e Applicazione
. Associare queste proprietà alle variabili utilizzando il browser Collegamento dinamico.A runtime, le proprietà dell'interfaccia di rete vengono aggiunte automaticamente alle proprietà dell'oggetto
Sistema
e visualizzano le impostazioni correnti. Ad esempio, se il sistema dispone di un'interfaccia di rete LAN configurata con due indirizzi IP aggiuntivi, a runtime, le proprietà dell'oggetto Sistema
contengono una categoria Interfacce di rete
con indirizzi IP aggiuntivi per la rete LAN.Fornire un feedback