Configurare una libreria locale

Configurare una libreria locale personalizzata in cui memorizzare i template di oggetti e variabili.
SUGGERIMENTO: Per utilizzare una libreria personalizzata in un altro computer, copiare la cartella con il nome della libreria desiderata da
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
alla stessa posizione in un altro computer. In alternativa, è possibile utilizzare librerie remote. Vedere Configurare una libreria remota.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie dei template
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    Nuova libreria
    .
  3. (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi della libreria FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi della libreria e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
La nuova libreria viene visualizzata in
Librerie dei template
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal