Salvare un progetto

Salvare un progetto per salvare il contenuto. Archiviare progetti localmente, in un repository per il controllo versioni, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
  • Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    .
    Il progetto viene salvato come progetto nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
  • Dalla barra degli strumenti selezionare la freccia giù dopo
    Salva
    , selezionare
    Salva con nome
    , quindi in
    Salva progetto con nome
    , salvare il progetto:
    1. Nome
      . Immettere il nuovo nome.
    2. Percorso
      . Immettere la posizione in cui salvare il progetto.
    3. (Opzionale)
      Utilizza controllo versione
      . Selezionare per tenere traccia delle modifiche e archiviare il progetto in un repository Git.
      SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo versione, il nome che si sta salvando e il nome del repository devono corrispondere. I nomi devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
    4. (Opzionale)
      Crittografa segreti
      . Scegliere di crittografare i dati sensibili nei progetti.
    5. Selezionare
      OK
      .
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    Salva ed esegui commit
    .
    Il progetto viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal