Casella di testo
Inserisce e visualizza un testo a runtime
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Testo | Text | Testo inserito e visualizzato | |
Allineamento orizzontale testo | TextHorizontalAlignment | Allineamento del testo sull'asse orizzontale | |
Allineamento verticale testo | TextVerticalAlignment | Allineamento del testo sull'asse verticale | |
Aggiornamento valore | ValueChangeBehaviour | Modalità di aggiornamento del testo quando l'utente scrive nella casella di testo. Alla fine della digitazione: aggiorna il valore dopo che l'utente ha premuto Invio con tastiera fisica o virtuale (premendo Esc o facendo clic al di fuori dell'oggetto, si ripristina il testo precedente); Durante la digitazione: in tempo reale durante la scrittura | |
Famiglia di font | FontFamily | Famiglia di font | |
Spessore del font | FontWeight | Spessore del font | |
Font corsivo | FontItalic | Abilita/disabilita lo stile corsivo per il testo | |
Dimensione del font | FontSize | Dimensione del font | |
Colore testo | TextColor | Colore del testo da visualizzare | |
Colore bordo | BorderColor | Colore del bordo del poligono | |
Testo segnaposto | PlaceholderText | Testo da visualizzare quando la casella è vuota, in genere un esempio o un'indicazione per l'utente | |
Controllo in sola lettura | ReadOnly | Abilita/disabilita la modalità sola lettura. Se abilitata non è possibile scrivere nella casella di testo, ma è possibile per esempio selezionare il testo esistente per copia-incolla | |
Tipo di contenuto | ContentType | Tipo di contenuto. Normale: caratteri visualizzati; Password: caratteri nascosti | |
Stile | Style | Stile grafico applicato al controllo | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Eventi
Testo modificato
- BrowseName
Evento che viene attivato quando il testo viene modificato dall'utente
Fornire un feedback