Disegnare una polilinea o un poligono

Utilizzare lo strumento
Polilinea
per disegnare una polilinea o un poligono.
  1. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic sul contenitore che includerà l'oggetto.
  2. Nella barra degli strumenti dell'editor, selezionare
    Polilinea
    .
  3. Nell'editor, posizionare il puntatore nel punto in cui deve iniziare la polilinea o il poligono.
  4. Disegnare la forma:
    • Polilinea
      . Selezionare i punti sulla pagina. Premere
      per completare il disegno della forma.
    • Poligono
      . Selezionare i punti sulla pagina e selezionare il punto iniziale per chiudere il poligono. Se non si desidera collegare l'ultimo segmento di linea con il primo segmento di linea, tenere premuto
      durante il posizionamento dell'ultimo segmento di linea.
      SUGGERIMENTO: Per modificare la forma di una polilinea o di un poligono, selezionare e trascinare il quadratino di ridimensionamento di un segmento.
L'oggetto viene visualizzato nell'editor e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal