Ricette
Le ricette sono un elenco di ingredienti nel sistema. In
FactoryTalk Optix
, configurare uno schema Ricette per definire una serie di ingredienti per creare ricette per il sistema di produzione. È possibile duplicare, modificare ed eliminare gli schemi ricetta.Configurare l'Editor di ricette per visualizzare e gestire le ricette a runtime. L'Editor di ricette contiene gli oggetti grafici e le NetLogic necessarie per visualizzare e gestire le ricette a runtime. Utilizzare l'Editor di ricette per visualizzare gli ingredienti e i valori di una ricetta memorizzata, creare o modificare una ricetta, archiviare una ricetta nel database. È possibile caricare una ricetta da una
Applicazione FactoryTalk Optix
al controller o caricare una ricetta dal controller alla Applicazione FactoryTalk Optix
.Fornire un feedback