Aggiungere un logger dei dati
Configurare un logger dei dati per loggare i valori delle variabili in un database.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nell'editor, selezionareConfigura un logger dei dati.
- SelezionareNuovi logger dei dati
- (Opzionale) InNome, immettere il nome del logger dei dati.
- InModalità di campionamento, selezionare:
- Nessuna. Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
- Periodicaper campionare tutte le variabili monitorate, e inPeriodo di campionamentoimpostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
- Cambiamento di valoreper campionare tutte le variabili monitorate i cui valori sono cambiati dal campionamento precedente, e inTempo di pollingimpostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
SUGGERIMENTO:Quando si utilizza un logger dei dati con il tempo di campionamento impostato suCambiamento di valoree si configura ilTempo di polling, il tag viene monitorato alla frequenza specificata. Se il valore cambia tra due letture, viene aggiunto un nuovo record al database.Quando uno dei tag interrogati dal logger dei dati viene utilizzato anche su altri controlli, ad esempio nell'interfaccia utente, ilTempo di pollingdipende dalla proprietà Tempo di polling per variabili dinamiche di PresentationEngine. Se sono presenti più tempi di polling, viene utilizzato il tempo di polling più veloce. - SelezionareAvanti.Viene visualizzato il messaggioLogger dei dati.namecreato correttamente
- SelezionareAvanti.
- Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionareDuplica. La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
- SelezionareNuovo databasee compilare:
- Nome. Un nome per il database.
- Tipo. SelezionareInternooConnessione ODBC.
- SelezionareAvanti.
- Impostare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionareAvanti.
- Selezionare le variabili da loggare e selezionareAvanti.SUGGERIMENTO: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
- SelezionareEsci.
- (Opzionale) Impostare un intervallo di banda morta.
- (Opzionale) Memorizzare la lettura dei codici operazione.
- (Opzionale) Memorizzare data e ora di lettura della variabile.
logger dei dati
Fornire un feedback