Contenitori

Utilizzare gli oggetti contenitore per strutturare l'applicazione e creare la navigazione dell'interfaccia utente.
Oggetto
Descrizione
Contenitore di oggetti che costituiscono un widget specifico. Per impostazione predefinita, ogni nuovo pannello ha una larghezza e un'altezza fisse ed è allineato all'angolo superiore sinistro dell'oggetto principale.
Contenitore di oggetti che costituiscono un'interfaccia specifica. Per impostazione predefinita, ogni nuova pagina si adatta in modo da coprire l'intero oggetto padre.
Contenitore che dispone automaticamente in orizzontale, e in modo adiacente, gli oggetti.
Contenitore che dispone automaticamente in verticale, e in modo adiacente, gli oggetti.
Contenitore che dispone gli oggetti in una griglia.
Contenitore che ridimensiona automaticamente gli oggetti figli quando cambia il rapporto di aspetto del contenitore.
Contenitore che visualizza altri pannelli in base alla logica dell'applicazione.
Contenitore che contiene altri pannelli e organizza automaticamente i pannelli in schede navigabili.
Pulsante che, alla selezione, apre e chiude un pannello.
Contenitore principale. In un presentation engine si può impostare la Finestra per determinare l'interfaccia utente iniziale a runtime.
Una finestra modale non consente l'interazione con altri componenti dell'interfaccia finché non viene chiusa.
Pannello che può scorrere per visualizzare il contenuto più grande rispetto alle proprie dimensioni.
Contenitore che include blocchi di contenuto espandibili.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal