Aggiungere un ruolo

I ruoli determinano le responsabilità degli utenti in un sistema. Ad esempio, un sistema può avere ruoli di ingegneria e di supervisore.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. Nella pagina del dashboard, in
    Ruoli
    , selezionare
    Aggiungi
    .
  3. In
    Aggiungi ruolo
    , in
    Nome
    , immettere il nome del ruolo.
  4. (Opzionale) Se vengono creati utenti, in
    Assegna utenti al ruolo
    , selezionare gli utenti da assegnare al ruolo.
  5. (Opzionale) Se vengono creati gruppi, in
    Assegna gruppi al ruolo
    selezionare i gruppi da assegnare al ruolo.
  6. Selezionare
    Aggiungi
    .
    SUGGERIMENTO: Per creare ruoli in
    Vista progetto
    , in
    Sicurezza
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Ruoli
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Ruolo
    .
Il nuovo ruolo viene visualizzato nella pagina del dashboard e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal