Configurare un trend

Configurare un trend

Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend. Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggetto
    Trend
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Trend
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Modalità trend
    , selezionare:
    • Normale
      . La modalità predefinita dei grafici dei trend. Navigare e ingrandire il grafico dei trend.
    • Traccia
      . Aggiungere tracciati temporali al grafico per contrassegnare punti di dati significativi.
    • Intervallo
      . Selezionare, spostare e ridimensionare gli intervalli di tempo sul grafico delle tendenze.
    SUGGERIMENTO: Gli oggetti trend espongono i metodi
    Cancella tracce temporali
    e
    Cancella intervalli temporali
    . Per rimuovere i tracciati temporali e gli intervalli temporali dal grafico delle tendenze, è possibile associare questi metodi agli eventi pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente.
  3. Creare un collegamento dinamico tra
    Modello
    e un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    SUGGERIMENTO: Per configurare le penne di trend e i trend per i dati del logger dei dati, da
    Vista progetto
    , trascinare un logger dei dati nel trend nell'editor. È anche possibile trascinare il logger dei dati nel
    Modello
    di trend in
    Proprietà
    .
  4. (Opzionale) Configurare le proprietà del trend:
    • Query
      . Query SQL per filtrare i dati. Per ulteriori informazioni sulle query, vedere Query SQL.
    • Tempo di aggiornamento
      . Tempo di campionamento.
    • Fuso orario di riferimento
      . Fuso orario per data e ora sull'asse X.
  5. In
    Penne
    , associare
    PennaDiTrend
    #
    all'origine dati della penna.
    Tipo di dati
    Origine dati
    Valori in tempo reale di una variabile specifica
    Collegamento dinamico a una variabile.
    Valori in tempo reale campionati da un logger dei dati
    Collegamento dinamico alla proprietà
    Ultimo valore
    di un logger dei dati.
    Valori storici delle variabili archiviati in un database
    Il nome della colonna di interesse in un database.
    Non creare un collegamento dinamico alla colonna di interesse nel database. Specificare invece il nome della colonna.
  6. (Opzionale) Configurare le proprietà delle penne:
    • Spessore
      . Spessore del tratto della penna.
    • Titolo
      . Titolo della penna.
    • Colore
      . Colore del tratto della penna.
    • Abilitato
      . Mostra o nasconde la penna.
  7. (Opzionale) Per aggiungere una soglia a una penna, accanto a
    Soglie
    , selezionare
    Add
    e configurare le proprietà della
    Soglia
    #
    :
    • Valore
      . Posizione della linea di soglia sull'asse Y.
    • Colore
      . Colore della linea di soglia.
    • Spessore
      . Spessore della linea di soglia.
  8. (Opzionale) Per aggiungere una penna, accanto a
    Penne
    , selezionare
    Add
    e ripetere 5.
  9. (Opzionale) Aggiungere un asse Y facendo clic con il pulsante destro del mouse su
    PennaDiTrend
    e selezionando
    YAxis
    .
    SUGGERIMENTO: L'aggiunta di più assi Y a penne di trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietà
    Valore massimo
    e
    Valore minimo
    .
  10. (Opzionale) Configurare le proprietà dell'asse X:
    • Interattivo
      .Rende l'asse X interattivo a runtime.
      Applicabile solo alla
      Modalità trend
      Normale
      .
    • Data e ora
      .Data e ora visualizzate nell'asse X a runtime. Il valore predefinito è l'ora corrente.
    • Posizionamento
      . Se si specificano
      Data e Ora
      , è possibile impostare la posizione dell'asse X su:
      • A sinistra
        . Visualizza la data e l'ora specificate a sinistra dell'asse X.
      • A destra
        . Visualizza la data e l'ora specificate a destra dell'asse X.
      • Al centro
        . Visualizza la data e l'ora specificate al centro dell'asse X.
    • Seguire
      . Fa scorrere automaticamente l'asse X con l'avanzare del tempo a runtime.
    • Finestra temporale
      . Intervallo di tempo mostrato dal trend (in millisecondi).
  11. (Opzionale) Configurare le proprietà degli assi Y:
    • Scalatura automatica
      .Scala l'asse Y a runtime in base ai valori minimo e massimo.
    • Interattivo
      . Rende interattivo l'asse Y.
    • Valore minimo
      .Valore minimo visualizzato sull'asse Y.
    • Valore massimo
      . Valore massimo visualizzato sull'asse Y.
  12. (Opzionale) Aggiungere il metodo
    Aggiorna
    dell'oggetto
    Trend
    a un evento.
    Ad esempio, associare il metodo
    Aggiorna
    all'
    Evento MouseClick
    di un oggetto
    Pulsante
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal