Aggiungere elementi della raccolta a un nodo
Aggiungere elementi della raccolta agli oggetti che li supportano.
SUGGERIMENTO:
Gli elementi della raccolta disponibili dipendono dalla definizione del tipo dell'oggetto padre.
Prerequisiti
Aggiungere nodi al progetto. Vedere Aggiungere istanze di tipi definiti in Companion specifications.
- Per aggiungere elementi della raccolta a un nodo
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo e selezionare.
L'elemento della raccolta viene visualizzato sotto il nodo.
Fornire un feedback