Convertitori

Utilizzare i convertitori per trasformare il valore di origine, quindi assegnare il valore al nodo padre.
SUGGERIMENTO: Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in diversi collegamenti dinamici avanzati, creare un tipo di convertitore e utilizzare le istanze del tipo di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati. Se si intende utilizzare un convertitore e le sue proprietà in un singolo collegamento dinamico avanzato, creare un convertitore locale.

Tipi di convertitore e istanze del convertitore

Creare tipi di convertitore e utilizzare istanze di tipi di convertitore in più collegamenti dinamici avanzati. Vedere Creare un tipo di convertitore e Creare un collegamento dinamico avanzato.

Convertitori locali

Un convertitore locale è specifico per un singolo collegamento dinamico avanzato e non può essere riutilizzato in altri collegamenti dinamici avanzati. Vedere Creare un collegamento dinamico avanzato.

Esempio di convertitore

Un convertitore di esempio nell'editor dei collegamenti dinamici avanzati può contenere:
Elemento
Nome
Descrizione
1
Variabile padre
Il valore della variabile il cui valore è l'output del convertitore.
2
Direzione collegamento dinamico
La direzione tra l'output del convertitore e la logica del convertitore. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
  • Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
3
Inserisci
Inserisce un altro blocco convertitore.
4
Nome del convertitore
Il nome dell'oggetto convertitore.
5
Proprietà del convertitore
È possibile impostare i valori delle proprietà su:
  • Valori statici
  • Un collegamento dinamico
  • Più convertitori
6
Origine del collegamento dinamico
Un collegamento dinamico a un valore di tag o variabile oppure a un altro convertitore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal