Modalità di FactoryTalk Optix Runtime
Quando si trasferisce un'applicazione, la modalità di esecuzione di
FactoryTalk Optix
dipende dalla configurazione di FactoryTalk Optix
Update Server al momento dell'installazione.Le due modalità di
FactoryTalk Optix
sono:- FactoryTalk Optix eseguito in modalità applicazione.Quando FactoryTalk Optix viene eseguito come applicazione, l'applicazione trasferita è accessibile sia con il presentation engine nativo che con il presentation engine web. Questa modalità è in genere utilizzata da un utente locale connesso al dispositivo o che accede a HMI, e da utenti remoti che si connettono da un client web se è stata aggiunta la presentazione web.
- FactoryTalk Optix in esecuzione in modalità servizio.In questa modalitàFactoryTalk Optixesegue l'applicazione trasferita come servizio Windows. Il servizio viene avviato quando il dispositivo di runtime viene avviato ed esegue automaticamente l'applicazione trasferita. Questa modalità utilizza ilPresentation engine webche è necessario aggiungere aVista progetto. Utilizzare questa modalità per interagire con l'applicazione tramite il browser web di qualsiasi dispositivo in grado di accedere al dispositivo di runtime tramite un indirizzo IP Ethernet. Senza unpresentation engine web, l'applicazione viene comunque eseguita senza essere visualizzata in un'interfaccia utente. Questa modalità viene in genere utilizzata quando l'applicazione non dispone di un'interfaccia utente, ad esempio un gateway dati.SUGGERIMENTO: Ilpresentation engine nativonon è supportato nella modalitàFactoryTalk OptixRuntime come Servizio.
SUGGERIMENTO:
Applicazioni FactoryTalk Optix
che utilizzano la modalità Runtime come Servizio vengono trasferiti a C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService.Per utilizzare una delle due modalità di runtime, installare Strumenti di FactoryTalk Optix Runtime sul dispositivo di runtime. Vedere la
Guida all'installazione di FactoryTalk Optix
. È possibile personalizzare l'installazione per installare FactoryTalk Optix Runtime come servizio. Se FactoryTalk Optix runtime non viene installato come servizio, viene installato come applicazione per impostazione predefinita.modalità
modalità runtime
Fornire un feedback