Aggiungere un server OPC UA
Configurare un server OPC UA aggiungendo l'oggetto server OPC UA al progetto e modificando le proprietà del server.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suOPC-UAe selezionare .
- InProprietà, configurare il server OPC UA.
- URL dell'endpoint. Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
- Numero massimo di connessioni. Numero massimo di client che possono collegarsi al server OPC UA.
- Usa percorso dei nodi nei NodeIds. Pubblicare nodi con ID che visualizzano il percorso del nodo in questo formatons=. Ad esempio<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1.
- Intervallo di campionamento. Intervallo di tempo tra una lettura delle variabili di campo e la successiva, da parte del server OPC UA.
- Massima lunghezza degli array. Il numero massimo di elementi di un array.
- Modalità sicurezza messaggi minima:
- Nessuna. I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
- Firma. I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
- Firma e crittografia. I messaggi devono essere firmati e crittografati.
- Criteri di sicurezza minima:
- Nessuno. Il server OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
- Basic256Sha256. Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza.
- File certificato server. Il fileDERdi certificato pubblico del server OPC UA (X509v3).SUGGERIMENTO:Il file del certificato server deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato dal server, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- File chiave privata server. Il filePEMdi chiave privata del server OPC UA codificato con ASCII Base64.SUGGERIMENTO:Il file della chiave privata del server deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartellaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- URI prodotto. Un URI che identifica globalmente il software.
- Nome prodotto. Il nome del software.
- Nome produttore. Il nome del produttore del software.
- InProprietà, accanto aNodi da pubblicare, selezionare.Per la pubblicazione di nodi viene visualizzata una configurazione dei nodi inNodi da pubblicare.IMPORTANTE: La pubblicazione dei nodi pubblica sempre i nodi figli.
- InConfigurazione:#
- Aggiungere un nodo. Accanto aNodi, selezionaree configurare il nodo modificando le relative proprietà. Ripetere se necessario.
- Aggiungere un utente. Accanto aUtenti, selezionaree configurare l'utente. Ripetere se necessario.IMPORTANTE: Se si espongono nodi specifici invece dell'intero progetto, è necessario specificare almeno un utente. L'utente può essere l'utente predefinito Anonimo.
- Per esporre nodi di logica business a client OPC UA impostarePublishDynamicConfigurationNodessuVero.I nodi della logica business includono: collegamenti dinamici o variabili collegate, convertitori e gestori eventi o metodi associati agli eventi.
server OPC UA
Fornire un feedback