Server OPC UA
Utilizzare un server OPC UA per pubblicare i nodi del progetto a runtime. Un progetto può contenere un singolo server OPC UA.
Funzionamento
Il server OPC UA abilita i client OPC UA per:
- Leggere dai server o ascoltare gli eventi
- Scrivere nei server o invocare i metodi
I server OPC UA pubblicano tutti i nodi del progetto per impostazione predefinita. È possibile selezionare i nodi da pubblicare per gli utenti assegnati.
URL dell'endpoint
L'URL dell'endpoint predefinito è
opc.tcp://localhost:59100
L'URL di un endpoint si compone di questi elementi:
- Protocollo di comunicazione:opc.tcp
- Indirizzo di rete, espresso in uno dei seguenti modi:
- localhost
- Una parola chiave che esprime l'indirizzo locale.
- Hostname
- Nome del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
- IP address
- L'indirizzo IP del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
- La porta del server OPC UA:port_number
server
Fornire un feedback