Aggiungere un dispositivo target
Configurare un dispositivo target per consentire il trasferimento di
Applicazioni FactoryTalk Optix
sulla rete.- Dalla barra degli strumenti principale, accanto a, selezionare il menu a discesa target.Esegui
- (Opzionale) InImpostazioni dispositivo target, per visualizzare solo i dispositivi target remoti attivi, attivare/disattivareDispositivi remoti attivi.SUGGERIMENTO: Aggiornare i dispositivi target remoti selezionandoAggiorna.
- Selezionare uno dei seguenti:
- Una cartella e selezionare.
- Un dispositivoFactoryTalk®Remote Access™e selezionareper aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionatoFactoryTalk Remote Access.
- (Opzionale) InNome, modificare il nome del dispositivo target.IMPORTANTE: Solo i caratteri alfanumerici sono consentiti nel nome.
- InIndirizzo IPimmettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
- InNome utente, immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.
- Nome utenteWindows®
- Un nome utente di sistema:
- DOMAIN\, per gli utenti di dominio.username
- , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio..username
- , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.username
- Nome utente Linux
- Un nome utente amministratore.
IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target. - (Opzionale) InPercorso destinazione, immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.SUGGERIMENTO: Il percorso destinazione di trasferimento predefinito per i dispositivi target Windows è%localappdata%. Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizioneC:\sul dispositivo target è protetta da scrittura. Il percorso destinazione per i dispositivi target Ubuntu è /home/<NomeUtente>/Documents/Project_1.NOTA: È possibile trasferire un solo progetto. Di conseguenza, qualsiasi applicazione trasferita in precedenza nelPercorso destinazionerimuove il percorso nella destinazione predefinita e qualsiasi applicazione precedentemente trasferita nella destinazione predefinita rimuove ilPercorso destinazione.NOTA: IlPercorso destinazionenon è supportato durante il trasferimento dell'esecuzione diFactoryTalk Optixcome servizio.
- (Opzionale) SelezionareCrittografia progetto sul dispositivoper crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia progetto su un dispositivo target.
- (Opzionale) SelezionareScarica progetto di origine sul dispositivoper scaricare il progetto di origine sul dispositivo target.SUGGERIMENTO: Il download del progetto di origine sul dispositivo target consente di caricare il progetto di origine dal dispositivo target al computer di sviluppo. Per ulteriori informazioni, vedere Aprire un progetto.
- (Opzionale) Per sovrascrivere i file esistenti nel dispositivo target, selezionareTrasferisci file applicazione.SUGGERIMENTO: Se si intende trasferire un progetto crittografato, selezionareTrasferisci file applicazione.
- (Opzionale) Per ottimizzare il progetto prima del trasferimento, selezionareTrasferisci progetto ottimizzato.IMPORTANTE:Progetti ottimizzati:
- sono di dimensioni inferiori perché i nodi vengono caricati solo quando necessari a runtime.
- Mantenere i tag in un repository di tag esterno e non nel repository del progetto.
- Potrebbe essere necessario più tempo per caricare e modificare le pagine su dispositivi a basse prestazioni.
Non è possibile ottimizzare progetti contenenti server OPC UA che espongono l'intero modello o almeno un tag. - ScegliereSelezionaper selezionare il dispositivo target.
dispositivo target
target
Fornire un feedback