Configurare la finestra principale
La finestra principale contiene tutti gli elementi grafici visualizzati in fase di progettazione in
FactoryTalk Optix Studio
e a runtime nella Applicazione FactoryTalk Optix
.- InVista progettoespandereUIe fare doppio clic suMainWindow (type).L'area della finestra principale viene visualizzata nell'editor. La finestra principale non contiene elementi grafici.
- InProprietàimpostareLarghezzasu1080eAltezzasu600.Le dimensioni iniziali della finestra principale sono ora1080 x 600. A runtime, è possibile ridimensionare la finestra principale in qualsiasi momento.SUGGERIMENTO: Per adattare l'applicazione alla risoluzione della pagina, è possibile impostare diversi valori diLarghezzaeAltezza. In alternativa, è possibile impostareSchermo interosuTrue; tuttavia, è più semplice sviluppare e visualizzare l'anteprima delle applicazioni con l'impostazione predefinitaFalso.Finestra principale vuota ridimensionata nell'editor
- (Opzionale) Se si desidera che la finestra dell'applicazione sia mobile sopra le altre finestre, impostareIn primo pianosuTrue.
- (Opzionale) ImpostareDidascaliaper fornire un titolo personalizzato alla finestra dell'applicazione.Ad esempio, impostareDidascaliasuQuick start applicationper sostituire il titolo predefinito della finestra.
Finestra principale vuota con una didascalia personalizzata

Fornire un feedback