Configurare il dispositivo su cui è in esecuzione l'applicazione FactoryTalk Optix
Utilizzare il widget Impostazioni dispositivo per configurare un dispositivo e visualizzare le informazioni diagnostiche e sul prodotto del dispositivo.
- Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Impostazioni dispositivo.Se il progetto è stato creato utilizzando il templateOptixPanelnella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareDispositivo.
- SelezionareConfigurazioneper specificare:
- Disabilita gli aggiornamenti di applicazione e firmware. Selezionare per disabilitare gli aggiornamenti o deselezionare per consentire gli aggiornamenti al dispositivo remoto. È necessario selezionareRiavviaper riavviare il dispositivo dopo aver disabilitato gli aggiornamenti di applicazione e firmware.
- Nome dispositivo. Modificare il nome del dispositivo. È necessario selezionareRiavviaper riavviare il dispositivo dopo aver modificato il nome del dispositivo.
- Nome applicazione. Il nome delFactoryTalk Remote Accesstrasferita sul dispositivo remoto.Nome applicazioneè di sola lettura.
- SelezionareInformazioni sul prodottoper visualizzare le informazioni di sola lettura per il dispositivo:
- Nome prodotto. Il nome del dispositivo.
- N. catalogo. Il numero di catalogo del dispositivo.
- Firmware OptixPanel. Il numero di versione per il firmware installato nel dispositivo.
- SO. Il numero di versione del sistema operativo installato.
- System Manager. Il numero di versione di System Manager installato.
- FT Optix Studio. La versione diFactoryTalk Optix Studioutilizzata per creare l'applicazione in esecuzione sul dispositivo.
- SelezionareDiagnosticaper visualizzare le informazioni di sola lettura per il dispositivo:
- Utilizzo CPU. L'utilizzo della CPU del dispositivo.
- Temperatura CPU. La temperatura del dispositivo.
- Memoria utilizzata. La quantità di RAM utilizzata.
- Memoria libera. La quantità di RAM disponibile.
- Ultimo riavvio. La data e l'ora dell'ultimo riavvio del dispositivo.
- Archiviazione utilizzata. La quantità di memoria su disco utilizzata.
- Archiviazione libera. La quantità di memoria su disco disponibile.
- Ultimo trasferimento. Data e ora dell'ultimo trasferimento diFactoryTalk Remote Accessnel dispositivo.
- Se si disabilitano gli aggiornamenti dell'applicazione e del firmware o si cambia il nome del dispositivo, è necessario selezionareRiavviaper riavviare il dispositivo e accettare le modifiche.
Fornire un feedback