Importare un'applicazione FactoryTalk Optix
Per trasferire un'
Applicazione FactoryTalk Optix
esportata, spostare il file sul dispositivo target ed eseguire il file.Prerequisiti
- Per importare un'Applicazione FactoryTalk Optix
- Spostare i file esportati sul dispositivo target.Ad esempio, collegare il dispositivo USB con l'applicazione esportata al dispositivo target.
- EseguireApplicazione FactoryTalk Optixnel sistema target:
- Sui dispositivi targetWindows®, nella cartella, fare doppio clic suFTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe.
- Sui dispositivi target Linux, nel terminale:
- Immetterecdper passare alla directoryFTOptixApplication.FTOptixApplication
- Immetteresudo chmod +x FTOptixRuntimeper rendere eseguibile il runtime.
- Immetteresudo chmod +x opensslper rendere eseguibile la libreria openssl.
- Immettere./FTOptixRuntimeper eseguire l'applicazione.
- InOptixPanel, accedere all'interfaccia web e selezionareImportasottoCarica applicazione da USB.
importa
Fornire un feedback