Creare un database ODBC

Creare un oggetto database che recupera i dati da un server SQL o da un server MySQL.
Prerequisiti
Per connettersi a un database ODBC da dispositivi
Windows®
:
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database ODBC
    .
  2. In
    Proprietà
    , in
    Tipo DBMS
    , selezionare il tipo di server database.
  3. In
    Proprietà
    completare:
    • Configurazione
      :
      • Tipo DBMS
        SQL Server
        o
        MySQL
        .
      • (Opzionale)
        DSN
        (Nome origine dati). Applicabile solo per dispositivi
        Windows
        .
        IMPORTANTE:
        Se specificato, il DSN fornisce automaticamente le proprietà di connessione ODBC.
        Non è possibile sovrascrivere le proprietà DSN completando manualmente i campi
        Server
        ,
        Porta TCP
        ,
        Database
        ,
        Nome utente
        e
        Password
        .
      • Server
        . Indirizzo IP o nome host del server database.
      • Porta TCP
        . Porta TCP del server database.
        SUGGERIMENTO: Il valore predefinito 0 viene risolto in 1433 per i server SQL e 3306 per i server MySQL.
      • Database
        . Nome del database nel server database.
        SUGGERIMENTO: L'indicazione del nome del database è opzionale se il nome del database è specificato nel connettore ODBC.
      • Nome utente
        . Nome dell'utente che può accedere al database.
      • Password
        . Password dell'utente che può accedere al database.
    • Memorizzazione e inoltro
      :
      SUGGERIMENTO: Memorizzazione e inoltro memorizza i dati in caso di perdita temporanea della connessione allo storage. Vedere Memorizzazione e inoltro.
      • Memorizzazione e inoltro abilitati
        .  Abilita o disabilita Memorizzazione e inoltro.
      • Dimensione massima buffer di memorizzazione e inoltro
        . Numero massimo di elementi nel buffer, impostabile da 1 a 100.000. Un elemento è una voce (riga) in una tabella di database.
        SUGGERIMENTO: Sono disponibili le seguenti proprietà diagnostiche di sola lettura:

          Utilizzo buffer di memorizzazione e inoltro
          . Un valore di diagnostica impostato dal runtime, che indica il numero corrente di elementi nel buffer.

          Sovraccarico del buffer di memorizzazione e inoltro
          . È un valore di diagnostica impostato dal runtime. Falso - indica che i dati attualmente in arrivo vengono gestiti

(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal