Creare oggetti Motor

Creare oggetti motore per popolare le istanze pannello con i dati campione.
  1. Creare un tipo Motor:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Oggetto
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor
      .
    3. In
      Proprietà
      , in alto, aggiungere tre variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variabile
      .
    4. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo
      Speed
    5. In
      Vista tipi
      , fare doppio clic su
      Modello
      .
    6. Dalla
      Vista progetto
      , trascinare
      Motor
      nella cartella
      Tipi
      nella
      Vista tipi
      .
    In
    Vista progetto
    vengono visualizzati
    Motor (type)
    e
    MotorInstance
    .
  2. Creare istanze di Motor:
    1. In
      Vista progetto
      , passare il puntatore del mouse su
      MotorInstance
      , selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor1
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Tipi
      Motor
      .
      In
      Vista progetto
      viene visualizzato
      Motor2
      .
    3. Per ogni istanza di Motor, in
      Proprietà
      , impostare i valori di
      Speed
      .
  3. Creare un tipo Motor_Ext:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Oggetto
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor_Ext
    3. In
      Proprietà
      , in alto, aggiungere due variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variabile
      .
    4. Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • Acceleration
      • Power
    5. Dalla
      Vista progetto
      , trascinare
      Motor_Ext
      nella cartella
      Tipi
      nella
      Vista tipi
      .
    In
    Vista progetto
    vengono visualizzati
    Motor_Ext (type)
    e
    Motor_ExtInstance
    .
  4. Creare istanze di Motor_Ext:
    1. In
      Vista progetto
      , passare il puntatore del mouse su
      Motor_ExtInstance
      , selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor1_Ext
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Tipi
      Motor_Ext
      .
    3. In
      Vista progetto
      , passare il puntatore del mouse su
      Motor_Ext1
      , selezionare
      Edit
      e immettere
      Motor2_Ext
    4. Per ogni istanza di Motor_Ext, in
      Proprietà
      , impostare i valori
      Acceleration
      e
      Potenza
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal