Configurare un Push Agent
Aggiungere la NetLogic Push Agent da
e configurare i parametri del Push Agent.
Librerie
Prerequisiti
- SUGGERIMENTO: È possibile verificare le versioni delle librerie richieste nella descrizione del Push Agent nelleLibrerie dei template.
- Per configurare un Push Agent
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercarePush Agent.
- InComponenti, trascinarePush Agentsu NetLogic nellaVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, selezionarePush Agent.
- InProprietà, modificare le proprietà di Push Agent.Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di Push Agent.
- InVista progetto, fare doppio clic suPush Agent.Viene aperto un editor esterno in una scheda separata.
- Compilare la build del progetto.
- Generare certificati CA e client. Vedere Creare un certificato.IMPORTANTE: Per generare certificati PFX, utilizzare la più recente libreria OpenSSL e l'algoritmo di crittografia supportato in .NET. Se si utilizza l'algoritmo RC2 per generare il certificato PFX, l'autenticazione basata su certificati per Azure IoT Hub non riesce sul terminale.
- Implementare la NetLogic PushAgent nell'interfaccia dell'applicazione. Vedere Interfaccia di Push Agent.
Fornire un feedback