Ripristinare un progetto

Se un progetto è danneggiato o sono state salvate delle modifiche indesiderate è possibile ripristinare una versione precedente del progetto.
Assicurarsi che il progetto sia chiuso in
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Dalla cartella
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    copiare l'intera cartella del backup desiderato.
  2. Sostituire la cartella del progetto corrente con la cartella di backup.
  3. Aprire il progetto e verificare che sia stato ripristinato correttamente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal