Creare un report
Creare un report aggiungendo un oggetto report alla
Vista progetto
.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suReport, quindi selezionare .Viene visualizzatoReportin#Vista progetto.
- Per rinominare il report, inVista progetto, passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettere un nuovo nome.
- Per modificare il formato di tutte le pagine del report, modificare i valori inProprietà.
- InVista progetto, espandere il report.
- InVista progetto, sotto il report, selezionareIntestazionee modificare i valori inProprietàper modificare l'aspetto dell'intestazione.
- Aggiungere sezioni pannello al report:
- InVista progettofare clic con il pulsante destro del mouse suSezionie selezionare .
- SelezionareSezionePannelloe modificare i valori in#Proprietàper modificare l'aspetto della sezione pannello.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione del pannello e selezionareper aggiungere un oggetto figlio alla sezione del pannello.Selezionare uno degli oggetti seguenti:
- Etichetta. Vedere Etichetta.
- Rettangolo. Vedere Rettangolo.
- Pannello. Una sezione pannello all'interno di una sezione pannello.
- Immagine. Vedere Immagine.
- Grafico a torta. Vedere Grafico a torta.
- Grafico istogramma. Vedere Grafico istogramma.
- Trend. Vedere Trend.
- Grafico XY. Vedere Grafico XY.
- Modificare i valori dell'oggetto figlio inProprietà.
- Per aggiungere una sezione della griglia dati del report:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suSezionie selezionare .
- SelezionareSezioneDellaGrigliaDatie, in#Proprietà, selezionare i dati da visualizzare e modificare l'aspetto predefinito.
- Per aggiungere una colonna, accanto aColonne, selezionaree selezionareColonna testooColonna immagine.
- Per configurare una colonna, sotto la colonna inProprietàimpostare il titolo e modificare l'aspetto predefinito.
- Per rimuovere una colonna, accanto alla colonna, selezionare.Elimina
SUGGERIMENTO: Per assicurare che il report venga generato come previsto, assicurarsi che ogni sezione della griglia dati disponga di dati da visualizzare. - Per aggiungere un'interruzione di pagina, inVista progettofare clic con il pulsante destro del mouse suSezionie selezionare .
- SelezionarePiè di paginae modificare i valori inProprietàper modificare l'aspetto del piè di pagina.SUGGERIMENTO: Per progettare l'interfaccia utente dell'intestazione, della sezione pannello, della sezione griglia dati o del piè di pagina, espandere il report inVista progetto, quindi fare doppio clic sull'oggetto per modificare l'oggetto nell'editor per l'oggetto.
report
Fornire un feedback