Configurare i controlli della temperatura

Creare oggetti Etichetta, Casella di testo e Indicatore lineare per visualizzare e controllare la variabile di temperatura.
  1. In
    Vista progetto
    fare doppio clic su
    Page1 (type)
    .
    Viene aperto Page1 (type) nell'editor.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Page1 (type)
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Etichetta
    .
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    Temperature:
    .
  4. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Page1 (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Casella di testo
    .
  5. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Testo
    e la variabile
    Temperature
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile creare il collegamento dinamico rilasciando la variabile
    Temperature
    dalla
    Vista progetto
    sul valore della proprietà
    Testo
    della
    Casella di testo
    in
    Proprietà
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  6. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Page1 (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Indicatore lineare
    .
  7. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Valore
    e la variabile
    Temperature
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  8. Nell'editor, disporre gli oggetti in base alle proprie preferenze.
Controlli della temperatura nell'angolo superiore destro
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal