Configurazione delle porte di rete

Configurare firewall e porte per garantire la corretta comunicazione. Esaminare i valori predefiniti per le porte configurabili dall'utente e l'elenco completo delle porte utilizzate da
FactoryTalk Optix
per le connessioni in ingresso e in uscita.
SUGGERIMENTO: Le porte 80 e 443 potrebbero essere già configurate per dispositivi come OptixPanels e EECM (Embedded Edge Compute Module).

Moduli FactoryTalk Optix

  • WebPresentationEngine
    • Protocollo: Questa porta è configurabile. Se Protocollo è vuoto, la porta riflette la configurazione del protocollo.
      • Se impostato su HTTP: 80/TCP
      • Se impostato su HTTPS: 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • Porta fissa: 49100/TCP
  • Driver di comunicazione
    • Driver RA Ethernet/IP
      • Porta: 44818/TCP
    • Modbus
      • Porta: 502/TCP
    • Melsec FX3U: Configurare la porta TCP sul PLC.
      • Porta predefinita: 1034/TCP
    • Melsec Q: Configurare la porta TCP sul PLC.
      • Porta predefinita: 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • Porta: 44818/TCP
    • Omron FINS
      • Porta: 9600/TCP
    • S7 TCP
      • Porta: 102/TCP
    • S7 TIA
      • Porta: 102/TCP
    • TwinCAT
      • Porta: 851/TCP
    • CODESYS
      • Porta: 1217/TCP
  • DataStore
    • SQL/SQL Express
      • Porta: 1433
    • MySQL
      • Porta: 3306
  • Autenticazione degli utenti
    • LDAP: Configurabile nell'indirizzo del server di dominio
      • Porta predefinita 39.
    • AD: Questa porta è configurabile. Se AD è vuoto, la porta riflette la configurazione del protocollo.
      • La porta predefinita è 39.
  • OPC UA
    • Server: Configurabile dall'utente
      • Porta predefinita: 59100/TCP
    • Client
      • La porta dipende dalla configurazione del server di origine.
  • Servizio FTRA
    • Porte: 5000/TCP, 14273/TCP e 5936/TCP
  • FT Hub
    • FactoryTalk Optix agisce come un client, utilizzando una porta casuale a ogni connessione.

Moduli esterni da TemplateLibrary

  • MQTT (PushAgent e MQTTLogic):
    Configurare queste porte in base alla configurazione del server:
    • Standard: 1883/TCP
    • Sicurezza: 8883/TCP
  • Email (AlarmsWithEmailNotification):
    Configurare queste porte in base alla configurazione del server:
    • SMTP
      • 57/TCP, 25/TCP o 465/TCP
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal