Immagine multistato

Un oggetto che può avere diversi stati dell'immagine in base al valore di input. Ciascuno stato immagine può fare riferimento a una diversa immagine e può avere un'opacità specifica. Se il valore di input non corrisponde allo stato dell'immagine, viene utilizzato il valore predefinito (primo stato definito).

Esempio

Stato 0: 100% di opacità
Stato 1: 50% di opacità
Stato 3: 25% di opacità
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal